This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:ADC 输入引脚上是否有钳位二极管

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571429/tms320f2800157-q1-is-there-a-clamping-diode-on-the-adc-input-pin

器件型号:TMS320F2800157-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的 KMM AIWIN 想知道在 ADC 输入端设置钳位二极管的位置

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    上面为 ADC 输入捕获的模块位于位于 ADC 块中的 ADC 输入多路复用器开关之后。 钳位二极管位于接合焊盘中、靠近芯片边缘。

    此致、

    Joseph