This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS、包含和链接器错误

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572735/tms320f28379d-ccs-include-and-linker-errors

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我并不陌生、但尽管我进行了研究、但我仍有两个问题无法解决。 我感谢你的帮助。


我在包含各种库或文件时遇到问题。 具体来说、我尝试将 C2000Ware 库直接用于我工程的一部分。 为此、我将 driverlib 和 common 等文件夹复制到了我的工程中、并尝试将它们包含在内。 但是、即使将包含相关头文件和源文件的文件夹添加到 include 选项后、#include 行仍然会产生错误。
我想分享一个特定的细节:在尝试理解我的错误时,我恢复了项目的备份。 我在 include 选项中进行了编辑、然后开始收到错误消息。 我将所有内容恢复到其原始状态、但错误仍然存在。 备份编译成功、但我修改后恢复的项目给我一个#1965 错误。 我忽视了细节吗?

此外,如果你可以分享一篇文章,解释如何包括系统“准确“的 dummies,我真的很感激.


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    restored 给我一个#1965 错误

    您能否提供准确的错误信息? 请将输出窗口中的所有编译器输出复制并粘贴到文本文件中、并将该文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki