This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CMPSSLITE 同步比较器示例

Guru**** 3003900 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572163/tms320f2800137-example-for-cmpsslite-synchronous-comparator

器件型号:TMS320F2800137
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在寻找 ePWM  计数器为零时发生 ePWM 跳闸的示例(通过 CMPSSLITE)。 请帮助我举个例子。 我尝试了很多组合、但未能实现预期的行为。  

此致、

Ankit Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您查看“C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f280013x\examples\epwm“、您将看到几个有关如何使用 CMPSS 触发跳闸区的示例、但我们没有有关所有可能组合的确切示例。

    您可以通过将比较器路由到 ePWM 数字比较路径、然后使用从计数器零开始的消隐窗口来限定直流事件、使 CMPSSLITE 恰好在 TBCTR = 0 时触发 ePWM。 在高电平下、配置 CMPSS (Lite) 阈值/DAC 并选择 Ctrip (H/L) 作为数字输出、通过 EPWM XBAR 将 Ctrip 路由到 ePWM TRIPINx 输入、在 EPWM 直流中、选择该 TRIPINx 作为 DCAH/DCAL(或 DCBH/DCBL)的源。  最后、使用直流事件 1/2 (A 或 B) 来生成 CBC/OST 并定义输出操作、从而将直流事件与跳闸区域操作绑定。

    此致、

    Masoud