This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29-SDK:F29 批量生产编程:锁定闪存启动模块中的非 UART 解决方案迫切需要

Guru**** 3003890 points

Other Parts Discussed in Thread: F29-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571035/f29-sdk-f29-mass-production-programming-urgent-need-for-non-uart-solution-in-locked-flash-boot-mod

部件号:F29-SDK


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们后续也讨论了之前关于基于闪存的 SBL(原始主题:F29-SDK:F29 闪存/UART 引导查询)。

由于以下两个限制因素导致的冲突、我们的客户在大规模生产 (MP) 期间面临一个关键问题:

  1. 锁定引导模式:器件配置为锁定闪存引导模式。

  2. UART 冲突:现有的基于闪存的 SBL 解决方案仍然依赖于 UART 接口与主机 PC 编程器进行通信来传输映像。 但是、客户的最终应用程序将占用该 UART 端口、因此在 MP 期间无法进行编程。

基于闪存的 SBL 只能解决引导问题;不能解决通信冲突。

我们的申请很紧急:由于 UART 端口将被应用程序阻止、因此当 SBL 从闪存运行时、TI 是否可以为 F29 提供替代的非 UART 编程解决方案?

我们需要知道是否有办法适应或利用 CAN 或 SPI 等其他接口在大规模生产环境中加载图像。

谢谢您、

Cesc Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesc:

    F29H85x SDK 中提供了一个类似的基于闪存的 SBL、该 SBL 使用的版本类似为 C:\ti\f29h85x-sdk_1_02_00_00\examples\driverlib\single_core\flash\flash_based_sbl_with_fota\mcan)。

    此致、

    Skyler