This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1

Guru**** 2917180 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572156/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们一直在尝试使用 RTOS 分析器配置来更好地分析 RTOS 任务。 但是、我们在汇编过程中正面临着有关这一点的问题。 我们已安装 SYS/BIOS、UIA 和 XDC 工具、并在所需的位置添加了路径。 但是、配置似乎存在问题、我们需要您的帮助来解决。  
PFA 附加的 项目,以更好地理解我们的查询。
我们使用以下版本。
  1. XDCTools (3.62.1.16_core)
  2. SYS/BIOS (6.83.0.18)
  3. UIA (2.30.1.02)
  4. CCS (12.8.1)
  5. C2000 (5.04.00.00