This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:扇区违例问题

Guru**** 3003890 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572214/tms320f2800132-sector-violation-issue

器件型号:TMS320F2800132
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我使用 C2Prog 刷新我的 Project hex 文件。 但我正在得到部门违规问题. 检查片段  

我检查了链接器命令文件找不到 0x100000 的任何存储器位置

然后、我找到了 uniflash 应用程序、用于将十六进制代码刷写到目标但结果相同  

注意:我可以使用与 CCS 相同的设置刷写目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 F2800132 数据表、该器件的可用 MAIN 闪存范围为 0x80000 - 0x87FFF。  

     详细介绍将内容放入闪存所需的存储器范围更改的类似线程。  

    您能否检查是否   将任何.const 或.cinit 段分配给此存储器? 您认为链接器命令文件的“Sections"部分“部分是什么样子的?

    谢谢。此致、

    Charles