This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569672/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC


工具/软件:

尊敬的 TI 技术专家:

我正在 TIDM-HV-1PH-DCAC 评估系统上运行一些测试。 我在开环模式下将该系统运行为电压源逆变器。 系统按预期工作。 但是、我注意到所有 4 个栅极控制信号(即 Q1.PWM、Q2.PWM、Q3.PWM 和 Q4.PWM)上都存在尖峰。 我对这些尖峰非常担心、可能会产生“击穿“情况并损坏开关器件 (MOSFET 或 IGBT)。 有人能解释为什么存在这些尖峰以及如何在可能的情况下抑制这些尖峰吗? 随附的图片显示了在评估板上的 TP15 (CH2)、TP16 (ch3) 和 TP20 (CH4) 上探测的尖峰。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bo

    您能否确认探头是否未拾取这些噪音? 是否使用差分探头? 您能否尝试一次测量一个栅极驱动器输出并检查噪声是否仍然存在?

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您的快速答复。

    我使用差分探头来测量控制电桥臂的驱动器的输出(即 Q1 PWM)。 尖峰仍然存在。 请参阅随附的图片、了解尖峰以及用于测量 Q1 PWM 输出的差分探头设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处随附图片:

    我在 CH1 上使用了差分探头、在 CH2 上使用了单端探头、因为我只找到了一个差分探头。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bo

    感谢您提供更多信息。 我自己还找不到根本原因。 我会咨询硬件专家以了解更多信息并告诉您。  

    我看到峰值的数量级为 100 纳秒。 您是否看到了来自直流电源的任何电流尖峰。 您是否也会看到随着直流输入电压的增加、尖峰幅度也会增加?  

    谢谢你  
    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我使用不同的输入直流电压 (200V 和 300V) 测试了逆变器系统。 栅极控制信号 Q1 PWM 上的尖峰在振幅方面没有变化。 我没有电流探头、因此无法检查直流电源上是否存在电流尖峰。 左侧图片有 200V 的输入 DC。右侧图片有 300V DC。感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bo

    请检查电流。 如果它没有任何尖峰、我建议您继续进行实验。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我检查了直流电源线上的电流尖峰、当栅极 (Q1) 信号出现尖峰时没有看到任何尖峰。 CH2 是直流电源上的电流测量值。 现在、对该逆变器系统进行更多测试后、我感觉更舒服了。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 祝您进一步测试顺利。

    谢谢

    埃米尔