This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何以固定间隔触发多次 ADC 转换

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569348/tms320f280049c-how-to-trigger-multiple-adc-conversion-at-regular-interval

器件型号:TMS320F280049C


工具/软件:

我需要在设置固定间隔时触发 ADC 转换、这些转换可能与 ePWM 不同步、采样频率远高于 ePWM、可能是 8 次

所以我想我可以用 CPU 定时器来触发 ADC 转换,我不想让 CPU 进入中断服务,我只需要定时器来生成一个固定的时间间隔。

在 TRM 中、触发条件设置说明并不那么清楚、CPU 计时器中断是触发 ADC 转换、还是向下计数到零事件触发转换。 DMA 可用于移动采样结果、避免中断 CPU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、可以使用另一个 ePWM 信号(例如 EPWM2)、这些信号可以与已配置的 ePWM(例如 EPWM1)实例同步。

    EPWM2 可以以所需的频率运行、这样可以在不干预 CPU 的情况下发生触发。  

    BR、

    Nilesh