This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:刷写时出错

Guru**** 3006650 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573259/launchxl-f2800157-error-while-flashing

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我已收到 Launch XL 评估板 F2800157。 我已安装 C2000Ware_5_01_00_00_setup.exe 和 Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005。

自动刷写这个文件。 我面临以下问题

连接到目标时出错:
(错误–2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包 20.0.0.3178)

这是我们收到的新评估板、在这之后、我将面临这个问题??

当我不熟悉该工具时、需要逐步获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在控制台中、我得到了这样的结果

    IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3178)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下设置帮助我解决问题。