This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:无法使用 Uniflash 刷写 Launchpad

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572665/launchxl-f28p55x-unable-to-flash-launchpad-using-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我无法使用 Uniflash 9.3(与 9.1 相同)将十六进制文件刷写到 F28P55x 中。 消息包括:

[2.10.2025、13:49:57] 【警告】IcePick_C_0:警告:XDS110 探针需要固件更新。 当前固件版本为 3.0.0.36。 探头必须升级到固件版本 3.0.0.38、才能与该软件兼容。 点击“Update"按钮“按钮更新固件。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包 20.3.0.3656)
[2.10.2025、13:50:24] 【错误】IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)
我试过两次,结果也是一样的。 我尝试将擦除设置从“仅必要的扇区“更改为 整个闪存“。
另一方面、我可以使用  CSS 版本 12.8.1 附带的 DSLite 来刷写设备。
这是一个已知问题、是否存在我可能出错的问题?
此致
Torsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:

    LAUNCHXL-F28P55X 默认配置为使用 cJTAG。  

    您可以在连接到器件之前调整 JTAG 模式

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Peter Luong1 

    将 JTAG 模式更改为 cJTAG 2 引脚后、我可以使用 UniFlash 上传应用。

    感谢您发送编修。

    此致

    Torsten