This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:使 F280049C 的解决方案适应 launchxl-F28P55X

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566286/tidm-dc-dc-buck-adapting-solution-of-f280049c-to-launchxl-f28p55x

部件号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具/软件:

您好:

目前、我将 Buck 连接到 F280049C。 我想调整 TIDM-DC-DC 降压参考设计的开环和 VMC 实验室解决方案、以便与 F28P55x 配合使用。 我知道 F28P55X 与降压设计兼容。  

参考设计文档的末尾有一些关于修改解决方案的说明、但我不确定如何继续。

如何调整解决方案? 我需要注意哪些方面?

谢谢、
Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamakshi,

    最干净的方法是首先从 C2000Ware 位置导入示例工程: C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f28p55x\examples\universal

    您可以根据您拥有的电路板在.sysconfig 打开后确认器件。 首先尝试在 laundhpad 中构建和加载工程、以查看是否没有任何错误。 这将确认不存在与器件配置相关的问题。  

    完成此操作后、您可以开始从 TIDM-DC-DC-BUCK 的 nonpowersuite 版本添加与解决方案相关的源文件。 文件为 hal.h、hal.c、seting.h、user_setting.h、solution.c、 solution.h 和 main.c

    在这里、您必须分配新引脚、例如 ePWM、ADC、比较器等 您还必须添加数字电源库。 您可以参考原始 TIDM-DC-DC-BUCK 的工程设置、并在 CCS 工程中具有相同的设置。 尝试构建代码、查看出现的错误并解决它们。 大多数错误都有很好的说明来解决它们、但如果您遇到这些错误、请告知我们、我们可以指导您解决这些错误。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、  

    我正在处理与 Kamakshi 相同的项目、并尝试了您所述的此过程。 我在 F28P55x 上(特别是 F28P550SJ)加载工程时遇到错误。 似乎通用工程难以刷写器件。 下面是 GEL 输出。 我尝试过尝试不同的构建配置、但最终出现了相同的错误。 您能帮我解释一下吗?

    C28xx_CPU1:GEL 输出:  
    存储器映射初始化完成
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...  
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
    C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 DLL 返回、但闪存在该器件上不可用。
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...  
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
    C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址为 0x000000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\...\Universal Project\cpu1_LAUNCHXL_RAM\Universal Project.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

    编辑:  我能够在创建目标配置文件后使其正常工作。 出于某种原因、CCS 没有提示我生成这样的.ccxml 文件、可能是我在同一工作区中遇到的其他项目造成了一些干扰。 但如果是这种情况、这对我来说毫无意义、因为(据我所知,我对 CCS 很陌生)调试操作只是与一个工程有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以附加.ccxml 目标配置、然后查看是否可以通过 P551 器件的测试连接来连接目标?

    此外、您是否只能成功构建工程?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、  

    感谢您的答复。 我成功构建了工程、复制了源文件、现在我正在学习如何分配新引脚、添加数字电源库等 在继续时、如果我有任何问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    很高兴了解您的进度。 如果有任何其他问题、请通过 e2e 告知我们。 我现在将关闭此 TT。  

    此致、

    Sumit