This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:从具有 TMS320F28386 MCU 的定制电路板上的闪存启动问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573856/tms320f28386d-q1-issue-with-booting-from-flash-on-custom-board-with-tms320f28386-mcu

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

工具/软件:

您好:

我们已经使用 TMS320F28386 MCU 设计了一个新的定制电路板。 在第一项测试中、我们创建了一个简单的 LED 闪烁工程、以验证 MCU 是否正常工作。

不出所料、当软件通过调试器加载时、MCU 正常工作、但在电源复位后不起作用。

因此、我们重点关注从闪存引导并检查以下各项:

*检查了 GPIO72 和 GPIO84;两者都被上拉。
* nRESET 引脚正常工作并上拉。
* 3.3V 和 1.2V 电源轨和上电顺序正确。

有什么我们可能忽视的吗?

顺便说一下、我们执行了一个测试、其中将 3.3V 和 1.2V SMPS 输出从 TMDSCNCD28388D controlCARD 连接到电路板、以检查是否存在电源时序问题。 TMDSCNCD28388D 套件从闪存启动、但我们的 TMS320F28386 MCU 不启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    * 3.3V 和 1.2V 电源轨以及上电序列正确。[/报价]

    我假设您还确认了 XRSn 变为高电平?

    * GPIO72 和 GPIO84 已被选中;两个都被上拉。

    您能否确认程序已成功写入闪存? 应对闪存入口点 (0x80000) 进行编程、避免启动 USB 引导。

    nReset 引脚正常工作并被上拉

    您是指 TRSTn 还是 XRSn? 如果您尝试独立引导器件、请确保 nTRST 为低电平、否则器件进入仿真引导。  

    此致、

    马特

    [/quote]