This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何将 5V 编码器信号与 F28379D 板的 3.3V eQEP 连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573461/launchxl-f28379d-how-to-connect-the-5v-encoder-signal-with-the-3-3-v-eqep-of-the-f28379d-board

器件型号:LAUNCHXL-F28379D


工具/软件:

你(们)好  

我使用的是具有 5V 编码器输出的 BLDC 电机、但 F28379D 板上的 eQEP 模块在 3.3V 电压下运行。 如何安全地将 5V 编码器信号与板的 3.3V 输入连接? 是否有推荐的电平转换电路或特定的接口板可用于此目的? 请提供任何指导

此致

Sana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您使用的是 LaunchPad 还是定制电路板? LAUNCHXL-F28379D 板上已经有一个 5V 至 3.3V 电平转换器。 只要将 5V 编码器信号馈送到 eQEP 输入接头 (J14 和 J15)、这些信号就会电平转换为 3.3V、以便 MCU 作为输入、并且没有任何过压问题

    否则、如果这是定制板、则您可以按照 LaunchPad 上的电路作为参考

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、我正在使用 LaunchPad、这太棒了、非常感谢您的回复。  

    Sana.