This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:禁用特定 SOC 的外部通道选择

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566100/tms320f28p650dk-disable-external-channel-selection-for-specific-socs

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好!

我使用 ADCA 以开关频率对四个高优先级输入 (SOC0 至 3) 进行采样。 以相同的速率对 SOC5 至 10 进行采样、并具有轮询优先级。
此外、具有四个温度传感器的外部 3 位多路复用器会映射到 SOC12 到 SOC15、该多路复用器以 1kHz 的速率触发。 SOC12 至 15 也位于轮询转盘中。
我想使用外部通道选择来控制多路复用器。 由于输入电容较高、需要预选外部通道 (EXTMUXPRESETEN = 1)。
遗憾的是、 外部多路复用器 SOC 以外的 SOC 输出默认值 EXTCHSEL = 0 并中断挂起温度通道的预充电过程。
这会导致 EXTCHSEL 不为零的所有通道的温度值损坏。
是否有办法 为与外部多路复用器无关的 SOC 禁用外部通道选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    将关闭电子邮件上的此跟踪。  

    谢谢、

    Nilesh