This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用 TI 的 TMDSHVMTRINSPIN 套件和 Simulink 进行电机控制

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571981/tmdshvmtrinspin-using-ti-tmdshvmtrinspin-kit-with-simulink-for-motor-control

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

TL;DR:
我尝试通过插入的 TMDSHVMTRINSPIN 套件+ F28069MISO controlCARD 来实现基本感应电机 (IM) 控制、使用 Simulink 进行控制和反馈。 我做了很多工作、包括查看 TI 文档、设置软件/工具箱/附加组件、并在 MathWorks 的网站上查看了 PMSM 的 PFC 示例。 我正在寻找参考资料、示例项目或使用 Simulink 进行简单电机控制演示的技巧。没有太复杂的事情、只是一个我完全理解的有效演示。


您好!

我正在开发一个基于 TMDSHVMTRINSPIN 套件+ F28069MISO controlCARD 的电机控制器、使用 Simulink 进行命令和监控。

此项目旨在为 1.5kW 异步电机 (IM) 构建一个测试台。

我的目标如下:

  • IM 的速度变化
  • 标量控制 U/f =通过 Simulink 实现的常量
  • 如果可能、MCU 会实时显示参数的估算值


迄今已完成的工作:

  • 已安装与套件和 controlCARD 关联的 TI 软件套件
  • 在 TI 网站和软件资源上阅读该套件的技术文档
  • 已根据快速入门指南和其余文档检查 MCU 跳线和 controlCARD 开关的配置
  • 有一个隔离器用于我的 PC、以防止套件的悬空接地
  • 使用一个 300W/220VAC 异步电机进行初始测试
  • 安装了 MATLAB + Simulink、所需工具框和 C2000 TI 插件
  • 查看了 MathWorks 为该套件提供的 Simulink PFC 示例+ F28069MISO + PMSM(我了解了一般概念,但难以与后台 Simulink 机械师联系)


从现在开始使用 Simulink、我很难理解。 理想情况下、我当前的目标是使用该套件通过 Simulink 进行非常基本的感应电机控制简单演示、不会对第一次测试来说太大或太复杂。 只要我在途中学习和了解、也许只是设置速度、甚至在 Simulink 中显示 controlCARD 和 C2000 板的实时速度估算值。

您是否有任何可以进一步帮助我进行简单 Simulink 设计的指南/说明/演示?
或者参考项目、注释、提示等在我的用例中可能有用? 探头引脚。  

我完全理解、在某些情况下可能需要进行调整、但任何指导或具体示例对于推进功能性 Simulink 项目都有很大帮助。

我熟悉 MATLAB/Simulink 的基础知识、但我尚未通过 Simulink 实施电机控制解决方案。

提前非常感谢任何指导或分享经验!
我会继续在我这边搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否已经看到 Mathworks 为您的硬件提供的以下示例? 我认为这可能是您的最佳起点。

    https://www.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/sensorless-foc-example.html 

    我们的 MCSDK 目录中只有一个适用于较新 F280013x 器件的示例、可供参考。

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tida_010265_wminv\matlab Ware_Motor

    此致、

    Kevin