This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:C2000 微控制器论坛

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574113/launchxl-f280039c-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

目前正在使用  LAUNCHXL-F280039C 引导加载程序、因此我需要有关 LAUNCHXL-F280039C 板的一些详细信息。 请在下面找到相关问题。

是可用于 LAUNCHXL-F280039C 板的自定义引导加载程序源代码

我需要通过 UART 刷写应用程序映像、可以在 LAUNCHXL-F280039C 板中实现。 如果可能、意味着如何使用可用于 TI 板的任何编程工具(例如在 STM32 中)通过 STM32Cube 编程器实现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们在 C2000Ware 中为 F28003x 器件提供了 SCI 引导加载程序实现。 有关详细信息、请参阅此应用手册。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。 实际上、无论您提到我、F28003x 系列中的引导加载程序似乎就在编译过程中。 我 将同时研究这一点、我需要知道 可以通过 相同 F28003x 系列中的自定义引导加载程序(打开引导加载程序)更新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确。 然而、ROM 中的引导加载程序只能将代码加载到 RAM 中、因此首先下载闪存内核(通过 ROM 引导加载程序)并用于将应用程序接收/编程到闪存中。 您可以将此闪存内核转换为从闪存而不是 RAM 执行、作为自定义引导加载程序。 这将切断 ROM 引导加载步骤。

    此致、

    马特