This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EnDat22 库源代码

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574723/tms320f28388d-endat22-library-source-code

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:

我需要将 EnDat22 库从 F28379D 移植到 F283888D。  设计指南介绍了其在控制套件 boostxl Position Manager 文件夹 (C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_02_00_00\endat22\examples) PM_endat22_BasicPos Acc_Del 工程中的用法 、但它不包含源代码或库“PM_endlib_endlib"的“的依赖工程。  该库包含函数 PM_endat22_setupPeriph()(除其他外)、要将库移植到我们的电路板、我需要更改该代码、因为我们不使用相同的外设实例和相同的 CLB。  例如、我必须使用 SPI-A 而不是 SPI-B、这意味着我必须更改使用的 CLB。  对于 BiSS-C 库、该库的源代码作为依赖工程提供、我即将进行适当的更改。  如何获取 EnDat 库的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该库包含以下内容:

    10:58 AM >/cygdrive/c/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/bin/ar2000 -t PM_endat22_lib.lib

    size 日期文件名
    ----- ---------------------------- ------------------------
    833 2017 年 5 月 3 日星期三 16:45:03 F2837xD/ClbXbar 驱动程序.obj
    1902 年 5 月 3 日星期三 16:45:04 2017 F2837xD/clb_drivers.obj
    12776 2017 年 5 月 3 日星期三 16:45:05 F2837xD/GlobalVariableDefs.obj
    2240 2017 年 5 月 3 日星期三 16:45:06 F2837xD/GlobalVariableDefs_clb.obj
    7661 星期三 2017 年 5 月 3 日 16:45:07 PM_endat22_Source.obj
    1428 2017 年 5 月 3 日星期三 16:45:09 crc.obj
    11121 2017 年 5 月 3 日星期三 16:45:10 clb_config.obj
    上午 10:59 >

    我需要将其移植到 F28388D。