This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:IPC 机制速度

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569916/f29h850tu-ipc-mechanism-speed

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们想知道两个内核之间的 IPC 应该花费多少时间。

示例:CPU1 使用 IPC_CPU1_L_CPU3_R_CH0 和 IPC_FLAG0 调用 ipc_sendCommand ()、以便在 CPU3 中触发 IPC ISR。  

使用 GPIO 进行性能分析、我们可以看到第一个内核发送 IPC 命令、第三个内核进入 ISR 之间的时间长度为 400ns。  

这是我们能得到的最好的还是我们出了问题?

此致、Dmitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitri:

    很抱歉有这么晚的响应、但预计 IPC 传输将会持续 400ns

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、AJ。