This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC 噪声过大且存在偏移

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573478/launchxl-f28379d-adc-too-noisy-and-with-offset

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在尝试使用 LauchpadXL-F28379D ADC。 但是、我将稳定的直流电压连接到 12 位单端 ADC 模块的输入端、并且我在 Simulink 示波器上获得的信号会有很大的噪声、并略有偏移。 我附上了一个背景图。

我以 50kHz 的频率对信号进行采样。

有人能帮我吗?

此致、

Pedro

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关基于您的应用的正确配置和设置、请参阅 C2000Ware 中的 ADC 示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\adc