This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:AES128-CMAC

Guru**** 2913710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571195/tms320f2800156-q1-aes128-cmac

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

确认函数后、项目需要使用该芯片计算 AES128CMAC 值。 TMS320F2800156-Q1 是否不支持计算 AES128CMAC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件支持通过计算 CMAC 值来实现安全启动。 我建议参阅安全启动应用报告、以详细了解这方面的信息。 请注意、此应用报告基于 F2838、但新款 F280015 器件上存在相同的特性。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  现在有一个新的要求是将这些函数(初始化,擦除,编程)创建到闪存驱动程序文件中(采用十六进制等格式)、然后使用 CAN 将其分发到微控制器。 您是否已经为 2800156 创建了 flashdriver 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟的响应表示歉意、我已将此主题重新分配给我们的闪存 API 专家来帮助解决此问题。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       有关 TI 示例实施工作原理的说明、请参阅 C2000 微控制器的 CAN 闪存编程(修订版 A)应用手册。 C2000Ware SDK 中还有示例代码、位于 C2000Ware/driverlib/f280015x/examples/flash。

    此致、

    Alex