This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:如何使用 HSEC180 连接器访问 TMDSCNCD28379D 的 GPIO 引脚

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570549/tmdxiddk379d-how-i-could-use-the-hsec180-connector-to-have-access-to-gpio-pins-of-the-tmdscncd28379d

器件型号:TMDXIDDK379D


工具/软件:

您好:

我购买了 TMDXIDDK379D 电路板、并注意到它有三个连接器供外部 GPIO 使用。

令我惊讶的是、如果我们想将 GPIO 用于外部用途、TMDXIDDK379D 似乎非常有限。

您是否可以建议一种通过外部插头或连接到 HSEC180 的类似器件访问未使用的 GPIO 的方法?

提前感谢您。

S. Tarik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarik、  

    您可以在 HSEC 焊盘中进行蓝色布线以访问任何未使用的引脚。

    关于您关于外部 GPIO 的三个连接器的问题、 您在这里提到了什么连接器编号?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用默认的 HSEC。

    是否有可连接 H7 或 H8 的适配器 可让我访问未使用的 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有标准适配器可用于访问未使用的 GPIO。 您可以在连接 到此 PCB 上这些连接器 或 H7 和 H8 焊盘的布线上使用表面焊盘、方法是将导线焊接在这些焊盘中的任何一个焊盘上。

    此致、

    Sumit