This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:引导模式更改

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574028/tms320f28p659dk-q1-boot-mode-change

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1


工具/软件:

你(们)好

如果 MCU 处于 CAN 引导模式、如果我通过 CCS 刷写代码、它会从闪存引导吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、它将引导至 CAN。 复位时、器件将轮询 BMSP 并解码引导模式(取决于其是处于仿真模式还是独立模式)。 如果配置了 CAN 引导、它将引导至 CAN 引导加载程序。

    当您通过 CCS 刷写代码时、应用程序在 main () 的开头设置了一个硬件断点、CCS 会自动跳转到该断点。 这与闪存引导不同。

    此致、

    马特