This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335PGFA — 通过以太网或 XDS100v3 编程期间 DSP 锁定

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573909/tms320f28335-tms320f28335pgfa---dsp-lockup-during-programming-via-ethernet-or-xds100v3

器件型号:TMS320F28335


工具/软件:

TMS320F28335PGFA — 通过以太网或 XDS100v3 编程期间 DSP 锁定

尊敬的 TI 支持团队:

我在使用 TMS320F28335PGFA 器件时遇到问题。 在通过以太网进行代码编程期间或使用 TI XDS100v3 USB 调试探针时、DSP 有时会锁定。 发生这种情况后、我无法以任何方式连接到 DSP 或使用闪存进行编程。 我们的编译器版本为 TI v18.12.4.LTS。

我遇到了 TI E2E 论坛 (e2e.ti.com/.../ccs-tms320f28335-suddenly-locked-out) 中提到的类似问题、在这种情况下、如果器件断电或在编程或闪存擦除期间电源不可靠、可能需要更换器件。 但是、我认为设备永久无法使用 (“坏了“)的想法似乎并不合理。

必须有一种方法可以重新访问这些器件并成功对其重新编程。

请尽快与我联系以解决此问题。

此致、
Egemen Sonuç ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:  

    很抱歉、如果您意外编程了 CSM(如果闪存编程期间电源中断,可能会发生这种情况) 、那么器件确实“坏了“。 如果没有密码、就不可能有恢复的解决方法、因为这会造成安全漏洞。

    此致、

    Aj Favela.