This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:尝试导入旧版 CCS v3.3 工程时 CCS v12.8 上出现 xDAIS 错误

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573030/tms320f2810-xdais-error-on-ccs-v12-8-when-trying-to-import-legacy-ccs-v3-3-project

器件型号:TMS320F2810


工具/软件:

您好团队:

我收到这个错误“导入和编译旧版 CCS v3.3 源代码时出错。 产品 XDAIS v1.0.0 当前未安装、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。“ 在 CCS v12.8 版本中导入和编译旧版 CCS v3.3 工程时。 根据在线建议、在“属性“->"常规“常规“中有一个“产品“选项卡、我们可以在其中取消选中 XDAIS。 可能旧版本的 CCS 提供该选项、但我在 CCS v12.8 中不再看到该选项。 您能否提供支持来解决此问题? 已附加错误屏幕截图。

谢谢。此致、

Bhargav Sakia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据在线建议、在“属性“->"常规“常规“中有一个“产品“选项卡、我们可以在其中取消选中 XDAIS。 可能旧版本的 CCS 提供该选项、但我在 CCS v12.8 中不再能看到该选项。

    正确:

     关于:Code Composer Studio v6.0 中的 xDAIS 错误 

    您能支持解决这个问题吗?

    修复方法是取消选择工程中的依赖项、因为不需要依赖项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这就是问题所在。 如何取消选择依赖项? 我找不到任何选项。

    谢谢您、

    Bhargav Sakia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看 AartiG 的帖子:

     关于:Code Composer Studio v6.0 中的 xDAIS 错误 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我已经在我的帖子中提到了这个解决方案。 我再次查看了您共享的链接、但它只讨论了 CCS v6 或 V7。 我使用 CCS v12.8。 实际上、没有像链接中提到的那样的“产品“选项卡。 我附加了一个屏幕截图。 您能建议任何其他方法来禁用 XDAIS 吗? 当然,在 v12.8 中也必须有某种方式这样做吗? 我正在将一个旧版 v3.3 工程导入到 v12.8 中。

    谢谢您、

    Bhargav Sakia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 CCS v12.8。 实际上、没有像链接
    中提到的那样的“产品“选项卡

    真奇怪。 CCS 12 确实缺失、因为某种原因、文件中明确定义了产品。  

    假设您不需要 XDAIS、则只需手动编辑工程文件夹中的.cproject 文件、并删除如下所示的行:

                    

    搜索“XDAIS"。“。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您的修复。 我附上了.cproject 文件的屏幕截图、其中突出显示了您提供的语句。 正如 屏幕截图中突出显示的那样、在第 27 行和第 205 行中有两个位置可以找到 Exact 语句。 我删除了这两项声明。 然而,还有其他与 XDAIS 相关的命中。 我还没有修改过其中任何一个。 我所做的编辑是否正确? 还是需要删除其他任何内容?  但它已修复此 XDAIS 误差。 还会弹出另一个错误。 我想我将为该错误创建另一个线程并关闭该线程。 只是询问我所做的编辑是正确还是错误、因为出现了另一个错误。 粘贴错误以供参考。 该工程非常旧、使用 DSP BIOS。

    “c:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath=“C:/ti/bios_5_42_02_10/packages;“../cdbPuls.tcf“
    subdir_rules.mk:33:目标'build-986545039-InProc'的配方失败
    C:\ti\bios_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
    gmake[1]:***[build-986545039-InProc]错误 1
    gmake:***[build-986545039]错误 2.
    subdir_rules.mk:30:目标'build-986545039'的配方失败

    谢谢您、

    Bhargav Sakia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我所做的编辑是否正确? 还是需要删除任何其他内容?

    正确。 删除这些行将解决产品相关性问题。 您可能还可以删除其中的任何其他 XDAIS 参考。

    我想我会为该错误创建另一个线程并关闭该线程。

    是的、请这么做。