This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:引脚 40 (GPIO0/EPWM1A) 和 GND 之间短路

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573134/launchxl-f28379d-short-circuit-between-pin-40-gpio0-epwm1a-and-gnd

器件型号:LAUNCHXL-F28379D


工具/软件:

大家好、我使用 LAUNCHXL-F28379D 来生成 PWM 脉冲。 引脚 40 (GPIO0/EPWM1A) 和 GND 之间存在短路。 3.3 和 GND 之间也存在低电阻。 请帮助解决 Launchpad 中的此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arjun:

    此 LaunchPad 开箱即用还是之前已在其他工程中使用过? 您看到的电路板上有哪些电源 LED?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    感谢您的答复。 LaunchPad 不是新的。 一直使用它来生成 PWM 脉冲。 在引脚 40 和 GND 上未看到脉冲后、我没有为 LaunchPad 供电。  恐怕如果我再次为电路板加电、短路可能会进一步损坏电路板。 上次使用电路板时、LED 的亮度正在降低、我在看到 LED 的亮度越来越降低后移除 USB 端口。

    我怀疑电路板中的一些电容器已损坏、这是导致此短路的原因。 请帮助我解决此问题。

    此致、

    Arjun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    LED 上的亮度降低表明、电源轨的电压可能已降低、因此流经 LED 的电流更小。 您是否可以使用热像仪? 这可以快速查看电路板上是否存在任何损坏的元件或 IC。 如果您担心为热电偶完全供电、可以将直流电源连接到 BoosterPack 器件的其中一个电源引脚、并逐渐增加电压、同时通过热像仪监测元件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。 我将连接到直流电源、并使用热像仪进行检查。

    此致、

    Arjun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    好的、请让我了解您调试过程的最新信息

    此致、

    彼得