This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C29 SEC-AP 寄存器说明

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573121/f29h850tu-c29-sec-ap-register-description

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

您好 TI 专家、

在哪里可以找到 c29-SEC-AP 寄存器的说明(如“TMS225C00_regids.xml"中“中所列中所列)、以及可通过此接口发出的所有命令的相关文档?

TRM 在第 10.11 节“调试授权“中仅提供有限的信息、不清楚 C29 SEC-AP 寄存器如何与 CPU 寄存器相关联、但可以推断出的一些寄存器除外、例如 DEBUG_STATUS_ENABLE。

同样、我对可以通过 HSM SEC-AP 的发送和接收寄存器扫描的命令也很感兴趣。

请注意、我可以通过 GTI API 成功访问 SEC-AP。

提前感谢您。

Beat Arnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    对延迟深表歉意。

    您多久需要这些信息? 我们目前正在努力发布 TRM 的更新版本、并计划包含有关 SEC-AP 寄存器的信息。

    如果你需要某个月内的东西,我可能必须与你离线分享信息.  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    如果这不是太麻烦,我会希望得到一些早期的信息离线。

    谢谢、此致、

    节拍