This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:请确认 TMS320F2837xD 是否包含 BOR 电路

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573843/tms320f28379d-please-confirm-if-tms320f2837xd-includes-a-bor-circuit

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

TMS320F2837xD 是否包含欠压复位 (BOR) 电路? 下面 E2E 主题的答案指出是、但我们认为这可能不正确、因为'F2837xD 数据表TRM 中没有有关 BOR 的信息

 TMS320F28379D:欠压复位  

如果没有集成 BOR、是否建议使用外部电源电压监控器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我认为 F2837xd 没有 I/O BOR 电路。

    您可参阅 PMM 部分 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28388d.pdf 、该部分应与 F2837XD 相同。

    如  数据表第 6.9.1.5 节“电源 监控“ 6.9.1.5 电源监控一个内部上电复位 (POR) 电路在上电期间将 I/O 保持在高阻抗状态。 外部电源电压监控器 (SVS) 可用于监控 3.3V 和 1.2V 电源轨上的电压、并在电源超出运行规格时将 XRS 驱动至低电平。“

    谢谢