This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:指向较旧 SysConfig 版本的工程

Guru**** 2909110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573927/f29h850tu-project-pointing-to-older-sysconfig-version

器件型号:F29H850TU
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在更新时遇到了问题 其中概述了 SysConfig  version 更改为 1.25.0。  升级到最新版本后、必须进行更新 F29H85x SDK 版本 1.02.00  

编译工程时、似乎调用了较旧版本、从而导致错误。

错误详细信息:

Error: F29H85x-SDK version 1.02.00 requires at least version 1.25.0 of SysConfig.
For more information: software-dl.ti.com/.../update.html
gmake[1]: *** [makefile:196: pre-build] Error 1
gmake: *** [makefile:169: all] Error 2

当前设置:

  • SDK 版本:F29H85x-SDK 1.02.00  
  • import.mak 文件似乎能识别新的 SysConfig 版本

Code Composer Studio 设置还列出了最新的 SysConfig VN。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否还可以在工程依赖项中检查 SysConfig 版本?

    谢谢

    Ki