This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SPI-EVM:使用 SOM 配置 SPI 外部环回

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573624/f29h85x-som-evm-configuring-spi-external-loopback-with-dma

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

使用 DMA 配置 SPI 外部环回

我完全不熟悉 TI 微控制器。 我想在两个 SPI (SPIA 和 SPID) 之间建立外部通信。

我尝试使用 示例 5: 带有 DMA 的 SPI 环回  作为基数并添加以下更改:

1.添加新的 SPI 作为外设并配置 DMA 接收通道

2.取消选中 SPI 控制器中的“使用环回模式“

3.在.c 文件中进行必要的修改  

但传输没有发生。 我可以做的任何其他示例作为参考、还是要修改的任何特定配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishnaveni、  

    您可以将 EX #3/4 和 EX #5 的组合用于此应用程序。

    此致、

    Aishwarya