This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:基于 instaspin 实验 13b 实现 1000 转的位置控制

Guru**** 2914690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567464/launchxl-f28069m-position-control-for-1000s-of-revolutions-based-on-instaspin-lab-13b

器件型号:LAUNCHXL-F28069M


工具/软件:

您好、

我正在尝试创建一个控制系统、将转数值输入到 spintac 位置控制器中。 从我一直在努力做的,我只能让它步大约 100 个革命,我不能比这更高。 是否有方法可以输入任何值并让电机旋转这么多。 Mrev 最大限制是 iQ24 类型、我认为变量类型最多只能保留 127 个。  此外、当输入这么大的阶跃时、我会得到一个位置误差、例如将转数设置为 100。 我创造了一种绕过它的方法、但这并不理想。 任何关于改进这一点的建议都将受到高度赞赏。 谢谢!

potRevs 只是我为所需转数输入的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    该专家目前已离职、将尽快回复您。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此进行了任何更新? 本质上、我希望在此函数中放置一个大于 128 的位置引用值而不出现问题:  STPOSCTL_setPositionReference_mrev (stObj->posCtlHandle、STPOSMOVE_getPositionReference_mrev (stObj->posMoveHandle));

    如果有任何建议、请告诉我。 谢谢