This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:我可以't 使用 UniFlash 擦除或对器件进行编程

Guru**** 2950830 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C-GANG, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555531/tms320f280037-i-can-t-use-uniflash-to-erase-or-program-device

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我无法使用 UniFlash 对 F280037 进行擦除或编程。

当我从地址 0x80000 读取时、值全部为 00h。

我测试了 5 个样品、并确认它们是新样品。

请帮助我解决这个问题、并提供一些建议。

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    在第一个图中、该图显示已成功解锁器件。  在最后一个映像中、解锁器件时出现了问题。 用于解锁器件的默认密码是否正确显示、或者密码是否已更改? 正如您所说的、这些器件是新器件、因此在尝试解锁时应该使用默认密码。

    这种行为对于所有 5 个样本是否一致?

    另外、目前使用的是哪个 UniFlash 版本?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    我的 UniFlash 版本为 9.2.0.5300。

    有些样本可以解锁、但仍然无法成功编程。 有些样本无法解锁..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    您能否查看用于此器件的 GEL 文件?  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我检查了 GEL 文件、版本是 1.00.00.00。

    GEL 文件应位于 CCS 文件夹中。 这是否会影响使用 Uniflash 进行编程?

    此外、我使用了相同版本的 Uniflash 和相同的流程来测试我的另一个样片 F280039CSPZ。 可以正常对其进行编程、读取和擦除、而不会出现 F280037SPZ 上出现的问题。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    测试时、是否可以使用 F280039C CCXML、您可以尝试通过 UniFlash GUI 进行连接并尝试进行擦除和编程操作?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我仍然无法擦除此器件。

    我可以编程通过、但验证失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    如果器件无法解锁、则擦除操作仍然存在问题。 解锁的样片是否会发生这种情况?

    谢谢、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我认为这可能是芯片问题。 在我购买了 5 件新的产品并进行了测试之后,它们都运行良好。 但是、合格芯片上的部件号与故障芯片上的部件号相同、因此我不确定原始芯片为何有缺陷。 您需要我提供生产日期代码吗?

    此致、Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    我们的客户表示他们可以使用其他编程器成功地对这些器件进行编程。
    请问您是否有推荐的使用 SCI 的编程电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    是的、如果您可以提供比较好的生产日期代码。  

    您知道他们用什么程序员来成功编程吗? 对于为我们的器件使用串行闪存支持的编  程器、我们建议使用 C-GANG 编程器。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我稍后将提供生产日期代码。 目前、客户正在使用另一个编程器、即 Elnec 编程器。

    我将 XDS100V3 与 UniFlash 搭配使用、然后将其连接到适配器

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    好的、谢谢。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    故障设备:7美元 –45AZLOW
    通票设备:7美元 –45APJLW

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    谢谢、我们会将此事记录给团队。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我将工作/非工作批次的批次信息传递给我们的生产团队并复制您。  请与他们跟进。

    此致、

    Joseph   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    希望在下周初之前提供有关这方面的最新信息。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    还在等待团队的一些分析。  感谢您对此问题的耐心等待。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    对此问题的延迟深表歉意。 测试问题、您是否尝试使用 TMS320F280039C  .ccxml 文件通过 UniFlash 进行编程 — 验证,选择仅擦除所需的扇区?  

    这些器件基于什么可订购器件型号 (OPN)? 如何/通过哪种方法采集样本?

    此外、您是否能够在 CCS 中尝试编程和擦除操作? 如果是、闪存控制寄存器 (FlashCtrlRegs) FMSTAT 值是多少?

    谢谢。此致、

    Charles