This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:通过 PMBus 控制 I2C 型 EEPROM 和 RTC

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575085/tms320f28p550sj-control-i2c-type-eeprom-and-rtc-via-pmbus

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

 

现在、我的客户需要 3 个 I2C 来控制 I2C 类型 EEPROM 和 RTC。  由于 F28P55x 系列只有 2 个 I2C、因此我想知道我们是否可以使用 PMBus 的 I2C 模式来实现这一点。

我检查了以下线程、看起来 PMBus 的 I2C 模式不支持控制 EEPROM。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753936/tms320f280049-control-i2c-type-eeprom-via-pmbus?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PMBUS%2520AND%2520EEPROM#

但我们的 C2000ware 有一个 PMBUS_i2c_EEPROM_Example。 但是、此示例仅支持 F280049 和 F28388。  

那么、您能否帮助确认 F28P55 的 PMBus I2C 模式是否可以支持与 EEPROM 进行通信? 它是否支持与 RTC 进行通信?

谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    虽然我没有亲自尝试、但 I2C 模式下的 PMBus 可以帮助实现这一点、尽管物理实现存在一些差异(主要与时序相关)。  任何 I2C 模块中都没有用于 EEPROM 通信的特定功能、因为 I2C 只是将数据传输到另一个器件。

    我建议在您的终端将示例从 F28004x/F2838x 移植到 F28P55x、如果您在此过程中有任何问题、敬请告知。  应 使用 C2000-IDE Assist 工具迁移代码、并且 不应花费这么长时间。 同时、我们将了解如何提供这方面的 P55x 示例。  

    此外、这是为什么客户提供的? *离线讨论了这一点*

    此致、

    Aishwarya