This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-XINT-EVM:SOM 和 XINT 4 在 F29x 的 CPU2 中不起作用

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575016/f29h85x-som-evm-xint1-and-xint-4-not-working-in-cpu2-of-f29x

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

您好、

我正在尝试代码、其中我通过输入 X-BAR 触发了外部中断。 我能够触发 CPU1 中的所有 5 个外部中断。

当我尝试 CPU2 的相同代码时、我看到只有 XINT2、3 和 5 可以正常工作。 我看不到 XINT1 和 XINT4 触发。

由于 CPU2 中会触发其他 XINT 中断、因此我认为配置是正确的。

对于 CPU2、外部中断 1 和 4 是否有任何限制?

谢谢、

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了修复 问题存在于我的代码中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴您能找出问题、我现在将关闭此主题。

    此致、

    马特