This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:基于 C2000Ware 5.01 的 CiA402 示例应用

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572321/tms320f28386d-cia402-sample-application-based-on-c2000ware-5-01

部件号:TMS320F28386D


工具/软件:

您好:  

我创建了 CiA402 示例。 实际上我只能运行一次操作状态、不可能返回初始化状态、然后返回到 PREOP SAFEOP 和 OP。 我总是收到该对象 0x1C12 或 0x1C13 不存在。  

此外、一致性测试报告还展示了示例中对象字典实现的许多问题。  

我的问题是、您是否为 F2838 微控制器开发了更可靠的 CiA402 示例? 实际上我使用版本 5.13 的 CiA402appl 文件。  

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否在没有任何更改的情况下使用 CiA402 样品解决方案、或者您是否自己进行了修改? 指向 下面的 0x1C12 和 0x1C13:

    对象字典实现 :缺少的对象 0x1C12 和 0x1C13 是对 EtherCAT 操作至关重要的 PDO 分配对象。 检查对象字典实现中是否正确定义了它们。

    对象 0x1C12 和 0x1C13 是 EtherCAT 对象字典中的关键映射参数:

    • 0x1C12 :Sync Manager 2 PDO 分配 — 控制 RxPDO 映射(从主设备发送到从设备的数据)
    • 0x1C13 :同步管理器 3 PDO 分配 — 控制 TxPDO 映射(从从设备发送到主设备的数据)

    这些对象对于 EtherCAT 中的过程数据对象 (PDO) 通信机制(将同步管理器链接到特定的 PDO)至关重要。

    此致、

    Kevin