This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:断电/ON 时控制器未启动、当我触摸复位引脚时、控制器会启动

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573024/tms320f2800132-the-controller-is-not-getting-start-when-power-off-on-when-i-touch-the-reset-pin-it-gets-started

器件型号:TMS320F2800132


工具/软件:

尊敬的先生:

   我一直在使用  TMS320F2800132 48Pt 封装 ,我遇到了不必要的问题 时,控制器的电源复位,控制器不能开始,当我触摸 复位引脚它开始,我已经解决了控制器然后同样的问题, pls 指南什么应该是问题,在复位时我使用的是 2.2K 电阻器和 10nF 电容器

方面

Yusuf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    这是定制硬件还是您正在使用的 LaunchPad? 导致这种情况的最常见原因是 3.3V PWR 电源在初始上电期间斜升速度不够快。 因此、在电源稳定后复位 (XRSn) 可以正常工作。

    此致、

    Kevin