This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:缺少 Python 脚本 API

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574785/tms320f28p550sg-python-scripting-api-missing

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

您好:
我将使用 CC 20.02 进行基于 TMS320F28P55x DSP 的开发项目。
我想自动执行一些测试、并使用带 python API 的 CCS 脚本。
我在文档(software-dl.ti.com/.../ccs_debug-scripting.html 第“7.8.1.10 Python“一章) 中发现、可以在中找到 python API /ccs/scripting/python 目录。 不幸的是、在我的 CCS 安装时、该目录缺失。

那么,如何恢复这?
感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在使用 CC 20.02

    请注意、CCS 20.3.0 中添加了对 CCS 脚本的 Python 支持。

    我在文档(software-dl.ti.com/.../ccs_debug-scripting.html 第“7.8.1.10 python“一章)中 找到了 python API /ccs/scripting/python 目录。 不幸的是、在我的 CCS 安装时、此目录缺失。

    您参考的用户指南适用于 CCS 20.3.1。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的帮助。