This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何在 0039 闪存中实现 EEPROM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567206/tms320f280039c-how-to-implement-eeprom-in-0039-flash

器件型号:TMS320F280039C
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我检查示例代码、 CMD 文件与“SysConfig"自动“自动生成的 cmd 文件不同。 如下所示。

这是关于库的 CMD 示例。

这是 GUI 设置和生成的文件。 缺少 “group"命令“命令。

而且我在示例中找不到读出的代码。 请帮忙吗?

谢谢

JQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JQ:

    您能否在 SysConfig 文件的“库名称“部分下添加此器件的闪存 API 库名称 (FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib)?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    是的、我之前添加了该命令、但仍然缺少组命令、并在 CCS 中报告“警告“、如下所示。“无匹配部分“

    我不知道'-l'命令、但将其添加或不添加到库中不会影响生成的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 目前、SysConfig 生成的代码无法添加组。 我们将修复它: jira.itg.ti.com/browse/C2000SYSCFG-451

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingquan:

    我就此与内部团队进行了讨论、CMD 文件中的所有内容确实都不能通过 SysConfig 工具精确生成、因为 SysConfig 工具具有很多功能。  “启用全部“并不是我们真正计划要做的事情、因为它会变得太多、并且可能会使用户感到困惑。

    但是、我们仍然可以尝试从 GUI 进行一些调整、以创建与 CMD 文件类似的效果。

    在这种情况下、我们可以添加一个名为.text 的用户定义段、将库名称添加为“FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib",“,并、并按上述方式配置另一个参数(加载/运行存储器等)。   除非需要顺序、否则不需要始终将它们包含在组中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sudesshna

    感谢您的评分 您认为此功能将在下一版本更新中可用吗?

    谢谢。

    JQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    根据讨论、目前没有计划添加此功能。

    谢谢。此致、

    Sudesshna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。