This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000Ware EtherCAT 示例中缺少 f2838x_cpu1_echoback_demo_flash.out

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574158/tms320f28388d-missing-f2838x_cpu1_echoback_demo_flash-out-in-c2000ware-ethercat-example

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在尝试运行中所述的示例“3.2 CPU1 Echoback 演示示示例“
C2000Ware_6_00_00_00\libraries\communications\Ethercat\f2838x\docs\EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf

根据指南、可执行文件f2838x_cpu1_echoback_demo_FLASH.out应该可用(或通过运行生成)ethercat_slave_ssc_and_demo_setup.exe。  但是、我在任何地方都找不到此文件。 它 不由设置实用程序生成或不包含在 C2000Ware 中。  您能告诉我如何获取或生成此输出文件吗?

非常感谢!
此致、
Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    根据法律要求删除了二进制文件。

    您可以按照 文档第 3.3 节中提到的步骤运行回 C2000Ware_6_00_00_00\libraries\communications\Ethercat\f2838x\docs\EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf显示例。  

    此致、
    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您提供的信息! 现在、我将继续介绍其他示例。

    此致、

    Moritz