This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ADC B2 具有更大的偏移

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574750/tms320f280039-adc-b2-has-larger-offset

器件型号:TMS320F280039


工具/软件:

客户测量 F280039 ADC-B2 引脚具有更大的失调电压、当 B2 引脚在没有任何连接的情况下悬空时、该失调电压>1000LSB、并且仅在 80 引脚封装上发生、但在 64 引脚封装中不发生、如果有人听到这种行为并且知道可能的原因、我是否可以获得建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    我们无法保证任何悬空引脚上的 ADC 转换行为。  从设计角度来看、从 80 引脚器件到 64 引脚器件的信号引脚 B2/C6 没有差异。  大多数情况下、悬空模拟输入引脚将仅提供内部 S/H 电容器的充电状态。  如果最近在驱动引脚上进行了 ADC 转换、电容器上的剩余电荷将类似于最后一次采样的电压。  如果 ADC 已空闲一段时间、S/H 电容电荷将趋向于 ADC 的共模、我认为这是 VREFHI/2。

    此致、

    Matthew