This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:哪个寄存器是"CPU1TMR2CTL"?

Guru**** 2903380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563205/tms320f28p550sj-which-register-is-cpu1tmr2ctl

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

我确认源代码满足器件技术参考手册中的限制。
在 TMS320F28P55x 的 TRM 中(SPRUJ53C–2024 年 4 月–2025 年 2 月修订)、
3.14 系统控制寄存器配置限制、
表 3-18. 受影响的系统控制寄存器
“CPU1TMR2CTL"描述“描述为其中一个寄存器。
但我在 TRM 的其他部分中无法找到“CPU1TMR2CTL"。“。
哪个寄存器是“CPU1TMR2CTL"?“?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟表示歉意、线程被错误地路由到错误的专家。 您可以期待尽快做出响应。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    对延误深表歉意、我们已在今天早些时候联系过 E2E。 这是一个拼写错误、本应注明“TMR2CLKCTL"。“。 此更新将反映在下一版本的 TRM 中、谢谢。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我很高兴得到您的帮助。