This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:外观变化令人不安

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570553/tms320f28377d-appearance-variations-comfirm

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

大家好、TI 支持团队

我们已经  从市场上购买了一些 TMS320F28377DPTPT 零件、在进货检验期间、我们发现零件主体中心有一个模具工具标记孔(孔面积为  有点粗糙)、孔周围有一个圆模标记、器件的生产日期代码是 2511+、我们与该器件的历史图片进行比较、发现它们不同、因为较旧的生产日期代码器件 在每个角上显示 4 个圆模标记、孔区域平滑。 关于此类外观变化、我们没有找到 任何 TI officail 文档进行说明。 那么、您是否 可以帮助检查这种外观变化是否与注塑工艺相关且可接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我再过一天为您检查一下。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已确认这一变化是预期的并且可以接受。 由于器件功能保持不变、因此没有关于引线框变化的具体文档。 该器件仍遵循所有数据表规格和功能。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    明白。

    非常感谢您的大力支持、