This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:Launchpad 049C BOOSTXL-BUCKCONV SYSCFG 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574853/tms320f280049c-launchpad-049c-boostxl-buckconv-syscfg-questions

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:

我已经查看了此设置的大部分引用、但找不到答案。

1.您是否有一个包含用于外设的 SYSCFG 的版本? powerSUITE 版本有高级别的 Main.syscfg、我相信它不会对外设寻址、而 NON_powerSUITE 版本也没有我可以找到的 syscfg。  

2. ILFB 和 ILFB_AVG 的 ADC 分配  

  在 ILFB 和 ILFB_AVG 配置(站点 2)TIDU986A 上、从原理图中显示 ILFB 将为 ADCINA3、ILFB_AVG 将为 ADCINB6

  您的文档同意 ILFB 但 ILFB_AVG、您将 ILFB_AVG 用作 ADCINA2  

谢谢 Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外在上述的实际代码(使用 powerSUITE 和站点 2)中、ILFB 的代码调用 ADCINA2、而在原理图中、它看起来应该是 ADCINA3 (ILFB) 或 ADCINB6 (ILFB_AVG)

    #elif (BUCK_launchpad_site = 2)
    #define BUCK_IL_FILT_ADC_MODULE ADCA_BASE
    #define BUCK_IL_FILT_ADC_SOC_NO ADC_SOC_NUMBER0
    #define BUCK_IL_FILT_ADC_PIN ADC_CH_ADCIN2
    #define BUCK_IL_FILT_ADCRESULREG_BASE ADCARESULT_BASE
    #endif