This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:不必要的 ePWM 输出调制

Guru**** 3007280 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574829/tms320f28379d-unwanted-epwm-output-modulation

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

我们直接从 TI 购买了新的 F28379d controlCARD TMS320F28379D。

它似乎每秒调制(关闭)50kHz ePWM 输出。 当加载相同的程序时、我们的旧 controlCARD 不会执行此操作。

这两个卡都是版本 R1.3

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    能否请您提供有关您的问题的更多详细信息? 您正在加载什么内容、以及关闭了什么内容?