This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:5 类 ePWM、用于 0%和 100%占空比输出

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566470/tms320f28p650dk-type-5-epwm-for-0-and-100-duty-output

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户正在研究 TRM 的常见波形的 22.6.5 配置要求。

Q1:对于 5 类 EPWM、这是否意味着即使用户使用 XCMP、用户仍需要遵循 4 类等常用波形的 22.6.5 配置要求?

问题 2:用户正在从 0 类 F28335 迁移到 5 类 F28P65x。

请参阅此帖子吗?

 TMS320F28335:针对 0%和 100%占空比的 ePWM 

a.当用户在 ZRO 下从影子寄存器设置 CMPA/CMPB 加载到活动寄存器时。

用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = TBPRD?

b.  

当用户在 PRD 处将 CMPA/CMPB 负载从影子寄存器设置为活动状态时。

用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = 0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 champs:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q1:对于 5 类 EPWM、这是否意味着即使用户使用 XCMP、用户仍需要遵循 4 类等常用波形的 22.6.5 配置要求?

    XCMP 功能的工作方式与对 CMPA 和 CMPB 使用动作限定器不同、请参阅 TRM 中的 XCMP 部分以了解更多相关信息。

    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566470/tms320f28p650dk-type-5-epwm-for-0-and-100-duty-output

    当用户在 ZRO 下从影子到活动状态设置 CMPA/CMPB 加载。

    用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = TBPRD?

    [/报价]

    是的

    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566470/tms320f28p650dk-type-5-epwm-for-0-and-100-duty-output

    当用户在 PRD 处将 CMPA/CMPB 负载从影子寄存器设置为活动状态时。

    用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = 0?

    [/报价]

    是的

    谢谢