This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:syscfg 自动生成的与 ADC 电压基准相关的代码上出现错误报告

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570063/launchxl-f28p55x-bug-report-on-syscfg-auto-generated-code-regarding-adc-voltage-reference

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我将 CCS  版本:20.2.0.12__1.8.0 与 SysConfig 1.24.0 搭配使用。

在基于模拟电压基准配置 ADC 模块时、我想报告一个错误。

在将 Vref 设置为使用 VDDA 时、它不会更新 board.c 中生成的代码以使用  

 ADC_setVREF () 函数中的 ADC_REFERENCE_VDDA(使用 ADC Init)。

谢谢、

小号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

    感谢您提供清晰的报告和屏幕截图。 我将此记录为 F28P55x ADC INIT 的 SysConfig 生成错误、以便可以在下一个版本中修复。

    此致、

    Masoud