This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:查找

Guru**** 3002400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571018/tidm-02010-looking-for

器件型号:TIDM-02010
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我计划制造 TIDM-02010 参考设计。 我已从 TI 工具页面下载 Gerber、BOM、原理图和装配图、但没有看到质心(拾取和放置/XY)文件。

是否有人知道我可以在哪里找到这些 信息、或者是否可以请求原始 CAD 源、以便我自己生成这些信息?

谢谢您、

Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、

    您可以从 MCSDK 安装位置使用 Altium 文件: C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_02_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\hardware\Rev32 Ware_Motor

    复制 BOM 时、请确保与以下 E2E 中所述的磁性元件数据表匹配、因为它们是定制器件:

    PFC 电感器:  TIDM-02010:TIDM-02010 问题 

    反激式变压器:  TIDM-02010:电源次级电压不正常 

    此致、

    Sumit