This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:电源次级电压不正常

Guru**** 3002460 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567653/tidm-02010-power-supply-secondary-voltages-not-ok

器件型号:TIDM-02010


工具/软件:

我们已经组装了 TIDM-02010 评估板。 在 245V 的交流输入下、测得 TP10 和 TP11 之间的直流输出为 342V。T1 之后的无负载次级电压 测量如下:

在 TP6 和 GND 之间:15.5V
跨 TP7 和 GND:9.5V
在 TP8 和 GND 之间:22V

我们分别没有获得 12V、5V 和 15V。 需要支持和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的组件是否与我们的设计完全相同? T1 反激式转换器 (750318383) 及其周围的元件。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    我们使用了完全相同的元件。 但当时我们没有安装 L4 和 L5。 我们无法获得这两个电感器。  可能是 因为这个原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否请验证您使用的变压器的规格与数据表中的规格相同。 这是为 TIDM02010 参考板构建的定制变压器 (750319736r02):

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/750319736r02-Prelim-Spec-Sheet.pdf 

    此致、

    Sumit