This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SYS 配置工具

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574810/tms320f28p650dk-sys-config-tool

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

配置 SDFM 组件时遇到构建错误。  下面是错误的屏幕截图。  我已经尝试了编辑并注释掉违规行、但每次我尝试构建 CCC 配置工具时、即使我保存了更改、也会替换原始行。 memmap.h 中的赋值和此代码具有相同的名称。  我认为这是配置工具存在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    让我循环一下 SDFM 专家。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我能够从我们这边复制这个问题,让我与专家核实,并将返回你。

    您能否将 SDFM 模块重命名为任何其他名称并试用?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重命名 SDFM 模块可以解决该问题。