This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:内核 2 中的 IPC 问题

Guru**** 2977730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575482/tms320f28379d-ipc-problem-in-core-2

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

您好、

我正在使用由 CPU 1 设置的 IPC2 让 CPU2 知道数据已准备好从共享存储器中获取数据。 我在 CPU2 上使用 IPC 中断来执行此操作。 我的问题是、即使我看到 IPCSTS.IPC2=1、IEER1.INTX15=1 和 CPU 寄存器 IER.INT1=1、IFR 都为零 (PIEIFR1.INTX15 和 CPU 寄存器 IFR.INT1)。 我的中断初始化如下所示。 我正在对 CPU1 上的 IPC0 进行相同的初始化。 CPU2 设置 IPC0 以让 CPU1 知道某些数据并了解其正在运行。 但我对 CPU2 的 IPC2 有问题、我也尝试了 IPC1 ...如果你同意我的意见、我将不胜感激。

    Interrupt_register(INT_IPC_2, &TXFILL_IPC);  // Register ISR for IPC Flag 1
    Interrupt_enable(INT_IPC_2);             // Enable interrupt
    HWREG(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER1) |=  PIE_IER1_INTX15;
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    Interrupt_enable(INTERRUPT_CPU_INT1);
   // IER |= INTERRUPT_CPU_INT1;
    EINT;
    ERTM;

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kappa:

    您能否确认已正确配置 IPC2? 初始化例程是否正确? 您能否确认同步是否相同?

    此致、

    Ozino