This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:使用 UNIFLASH CLI 对 CPU2 进行编程

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576297/tms320f28p650dh-programming-cpu2-with-uniflash-cli

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我在使用 UniFlash CLI 对 CPU2 进行编程时遇到问题。 以下是我采取的步骤。

正确配置 uniflash GUI、确保我可以在 GUI 中对 CPU1 和 CPU2 进行编程。

2、单击“生成软件包“。

3.解压缩生成的 zip 文件。

4.  分别执行 dslite-C28xx_CPU1.bat 和 dslite-C28xx_CPU2.bat。

dslite-C28xx_CPU1.bat 执行成功、但 dslite-C28xx_CPU2.bat 执行失败、错误消息为

“擦除组 2 FMSTAT(某些器件上的 STATCMD)值= 65(十进制)时出错“

其中、BANK2 是我用于 CPU2 程序的第一个存储体。

我 想 是会引发该问题的时钟配置、GUI 中已告知该问题、如下所示。

然而、我没有找到任何方法在 CPU2 独立命令中配置时钟。

如何使用 CLI 对 CPU2 进行编程?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您使用的 UniFlash 是哪个版本? 请注意、我们之前在为第二个多核 C2000 器件使用 UniFlash 独立 CLI 包时遇到了问题。 但是、这些问题应该会在 UniFlash 的最新版本中得到解决。

    谢谢

    Ki